20.05.2019 16:23 | |
Beigetreten: 20.05.2016 Letzter Bes: 14.09.2022 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Guten Tag, ich habe ein Programm „Förderbandanlage“ in dem zuerst soll Band 3 eigeschaltet werden dann mit 5s Verzögerung Band 2 usw. Nach dem Einschalten des Bandes 3 bleibt das Programm hängen, der Timer 1 schaltet sich nicht ein, obwohl der Setzsignal vom 0 auf 1 wechselt und auch gesetzt bleibt. Könnten Sie mir weiter helfen? MfG Alfred------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/21/2019 12:39:21Neue Überschrift nach Splitten |
|
27.05.2019 14:08 | |
Beigetreten: 16.10.2014 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 135 Bewertung: (12) |
Ich gehe davon aus das du den T1 mehrfach verwendest. |
Folgen Sie uns auf