12.07.2019 23:22 | |
Beiträge: 61 Bewertung:
|
Hallo Erik321, wie definierst Du denn Neustart bzw. wie wird denn der Neustart von Dir eingeleitet? Das eine Festplatte bei einem Reset nicht mehr bootet, aber dafür beim Einschalten normal bootet und das permanent, habe ich noch nicht gehört oder gehabt. Grüsse |
17.07.2019 07:35 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Ich meine einen Neustart über die HMI. Siehe Foto! Danke! |
17.07.2019 16:29 | |
Beiträge: 61 Bewertung:
|
Hallo Erik321, ah ja, das sollte eigentlich funktionieren. Hast Du mal geschaut ob die Stromversorgungskabel nicht verschmutzt sind? Könnte sein das beim Reset die Stromzufuhr nicht komplett abgeschalten wird weil was verschmutzt ist. Ist ja auch nur für kurze Zeit beim Reset. Was sagt den die HMI genau nach dem Neustart? Also zumindest sollte dann ein schwarzer Bildschirm mit ner Nachricht auftauchen. Wenn was blaues ist wirds wohl schwieriger. Du könntest auch mal im Bootmanager schaun ob die Festplatte erste Bootoption ist. Grüsse |
02.08.2019 08:20 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 19.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung:
|
Aus den Bestellnummern schließe ich darauf, dass die Anlage schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Da ist eine Festplatte leider auch nur ein Verschleißteil und verabschiedet sich früher oder später. Mein Vorschlag schnellstmöglich Daten zu sichern und eine neue Festplatte besorgen. Grüße BillHearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf