19.12.2016 09:37 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 09.10.2024 Beiträge: 13889 Bewertung: (1752)
|
Hallo spsheppe kannst du mal ein Bild schicke wo genau der stehenbleibt, wenn er im Modus "Waiting for Image Update...." stehen bleibt dann kann man noch ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen machen, wenn er jedoch im Logo Bildschirm oder mit nix drauf stehen bleibt dann kann das Panel vermutlich auch keine Transferanforderung für ein Rücksetzen mehr aufnehmen. Kannst es aber gerne nochmal versuchen: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/19701610 ansonsten zum einschicken: Wie kann ein defektes Bediengerät ausgetauscht werden bzw. wo kann ich ein defektes Gerät reparieren lassen? Kosten kommen immer darauf an ob das noch Garantie ist usw. ruf doch einfach mal im Retourencenter in Fürth an. Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
20.12.2016 20:39 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Also es geht nix mehr da ist das Datei-system verloren gegangen mal schauen wie ich das zum laufen bringe |
Folgen Sie uns auf