20.09.2019 17:23 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Foto 2 vom HMI Selbst... |
23.09.2019 21:36 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 01.08.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (9) |
Hallo Daniel Die oberste Warnung beim Zeit Stempel bedeutet nur das in der Liste weiter unten noch Warnungen aufgeführt sind. Wenn du die Warnungen weiter unten beseitigst verschwindet auch die oberste Warnung und es wird eine Information daraus. Das mit deiner Grafikanzeige hat somit nichts mit der Warnung zu tun und ist ein anderes Problem. Gruss Oliver DateianhangWarnung.zip (103 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf