18.12.2014 16:05 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 25.06.2024 Beiträge: 202 Bewertung:
|
Hallo Robtec, meinst du mit "Testbetrieb" S7-PLCSIM? Wenn ja, schau dir mal folgenden FAQ an: Wie können Sie S7-PLCSIM in STEP 7 (TIA Portal) starten? Gruß, KM_AS |
19.12.2014 08:29 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Die Einstellungist m.E auch unter classic nicht bei allen CPU möglich.... |
03.10.2019 16:13 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hat nun jemand herausgefunden wie man im TIA Portal in den Testbetrieb umschaltet? Das was in der Dokumentation steht ist unklar! |
06.10.2019 18:28 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 3093 Bewertung:
|
Hallo zusammen, im Handbuch "SIMATIC S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Aufbauen" findet sich im Kapitel "Übersicht: Testfunktionen" folgendes:
Die Möglichkeit im TIA Portal beschränkt sich daher auf die älteste, dort verfügbare S7-300 Generation. Wird eine CPU mit Firmwareversion V2.6 verwendet, so lässt sich der Prozessbetrieb unter den Eigenschaften der CPU bei "Betriebsart" parametrieren. Bei einer CPU mit einer Firmware ≥2.8 ist dies Einstellmöglichkeit nicht vorhanden. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf