17.10.2019 13:54 | |
Beigetreten: 27.01.2011 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Aranel, Danke für die schnelle Antwort, aber soweit war mir das schon klar. Die Frage ist aber, was passiert wenn Skript A Skript C aufruft nachdem Skript B über einen Button o. Ä. schon in die Warteschlange gestellt wurde. Läuft Skript C an und B kommt erst dran wenn A und alle von A aufgerufenen Skripte abgearbeitet sind oder hat Skript B dann den Vorrang? Wegen der Verschachtelungstiefe, die ist 8 (https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109091876?c=36120336907&lc=de-DE), weswegen ich meine Quicksort-Funktion auch lieber iterativ mit eigenem "Stack" programmiert habe. Gruß, Geralt |
Folgen Sie uns auf