(1)| 30.10.2019 16:23 | |
|
Beigetreten: 30.06.2014 Letzter Bes: 14.01.2026 Beiträge: 476 Bewertung:
|
Hallo liebe Admins, meine Empfehlung ist der Standard-Weg zu nehmen, um diese Anliegen zu vermeiden: ==> Ein freigegebenen Betriebssystem installieren; Das kann man in die COMOS-Doku sehen; ==> Das Betriebssystem aktualisieren, mit alles was Microsoft anbietet; ==> Die Datei Setup.exe von der oberste Ebene von der COMOS-Vollversion, explizit über die rechte Maustaste als Win-Admin ausführen; Der COMOS-Rahmensetup "schaut" nach ob Microsoft-Komponenten fehlen, wenn ja, installiert diese komfortabel nach, damit diese nicht mehr fehlen, damit COMOS korrekt läuft; ==> Den Punkt mit der COMOS-Lizenz klären, welche wichtig ist; Auch hier hilft die COMOS-Dokumentation, welche man auch hier runterladen kann. ==> Datenbank, Projekt, Arbeitsschicht usw. aufmachen und erfolgreich sein. Bei Fragen, Unklarheiten und/oder Anregungen, den Support kontaktieren. Alles Gute, SuperPippo |
Folgen Sie uns auf