11.11.2019 10:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.06.2024 Beiträge: 33140 Bewertung: (4094)
|
Ja, aber ich weiß mehr, was ich dir noch schreiben soll. Bei mir und meiner S7-1212C funktionieren die Beispiele, die hochlade. Vielleicht solltest du einen Support Request erstellen. |
11.11.2019 11:28 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Das ist bereits geschehen. Besten Dank und Gruss |
11.11.2019 22:30 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (9) |
Hallo urs_orso Ich habe es ebenfalls getestet und bei mir geht es auch. Ich habe die Projekte aus deiner Datei TIA_Logo_V1.0.zip genommen. Ich habe das Logo Projekt unverändert in meine Logo (6ED1052-1MD00-0BA8) FW 1.81.03 geladen. Beim TIA Projekt habe ich nur die Hardware getauscht auf CPU 1212C AC/DC/Rly V4.3 sonst nichts verändert und Projekt geladen. Beide Geräte in Run. Habe die LOGO und die S7 direkt miteinander verbunden ohne Switch. Normales Ethernet Kabel verwendet. Kein Crossover Verbindung im Logo Menu unter Diagnose Kontrolliert Verbindung steht. Gruss Oliver |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.11.2019 08:37 | |
Beigetreten: 19.09.2018 Letzter Bes: 31.05.2024 Beiträge: 382 Bewertung: (46)
|
Die Frage wäre besser in einem SIMATIC Forum aufgehoben. Ansonsten gibt es auf den LOGO! Seiten (www.siemens.de/logo) unter „Beispiele für LOGO! 0BA7 und 0BA8“ ; „S7-200 Kommunikation“ ein altes Beispiel. Dort ist zwar die LOGO! der Client, aber die Anwendung kann man auch somit aktueller LOGO! und S7realisieren. Man muss bei einer aktuellen S7 nur zusätzlich die PUT/GET Kommunikation aktivieren: In CPU Eigenschaften: Allgemein ; Schutz ; Haken setzen bei "Zugriff über PUT/GUT-Kommunikation durch entfernten Partner (PLC, HMI, OPC, ...)". LOGO! Support |
Folgen Sie uns auf