22.11.2019 08:43 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Sehr geehrte Damen und Herren des Siemens Support-Teams, hallo Forennutzer, wir stehen vor der Herausforderung, dass das Siemens Primary Setup Tool (PST)-Version V4.2 HF1 unter dem aktuellen Windows 10 1909 nicht einwandfrei installierbar ist. Auch die Deinstallation funktioniert nicht. Link zur genutzten Version: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/19440762 Wir bitten um Feedback, wie eine Installation auf eineim aktuellen Windows 10 Pro 1909 möglich ist bzw. eine Anleitung oder ein Deinstallations-Tool, um das Tool rückstandslos zu entfernen. Ich bedanke mich im Voraus für die Mühe. Gruß i. A. Florian Batzek |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/22/2019 13:14:34Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf