Industry Online Support
Technical Forum
04.11.2008 15:01 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo, ich versucheschon eine Weiledie HWkonfig von STEP7 über eine Ethernet Punkt zu Punkt Verbindung in die Microbox Tzu laden (hierzu habe ich im PC eine zweite Netzwerkkarte eingebaut).In der HWkonfig unterIEGeneral habe ich die korrekten Daten für die Verbindung eingestellt, zudem kann ich die Microbox über den Dialog "Erreichbare Teilnehmer"sehen. Beim Übertragen der Daten kommt jedoch zum Schluss die Meldung "Fehler beim Neustart der Baugruppe13:436.Danach kommt die Meldung "Online unzulässige Adresse. Im Station Configuration Manager der Mircobox wird dann angezeigt das IE General gestoppt wurde. Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand eine Schritt für Schritt Anleitung zum Einrichten der Verbindung schicken könnte. Andere Hilfethemen im Forum haben mir bis jetzt nicht weitergeholfen. Vielen Dank! |
12.11.2008 16:47 | |
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 20.01.2025 Beiträge: 1319 Bewertung: (176) |
Ich hab leider keine Microbox-T da, daher kann ich für die Angaben nicht garantieren, aber: die Microbox-T hat doch auch 2 Netzwerkkarten, oder? Sind beide in einem Subnetz? Das solltest du zunächst vermeiden, am besten eine in ein anderes Subnet nehmen oder gar deaktivieren. Dann muss ein IEAllgemein im KomponentenKonfigurator (Stationsmanager) drin sein. Dort prüft du an Hand der IP, ob es die richtige ist - manchmal sind die Namen vertauscht und man hat die falsche, daher immer an Hand der IP prüfen. Der Koko muss dann entsprechend der HWKonfig aufgebaut sein, der Stationsname muss ebenso stimmen. Das siehst du nach dem Startvon STEP7 anhand des gelben Pfeils an deiner Station. So,in der Hardwarekonfig die IP und die Indexe nochmals kontrollieren und runterladen. Hoffe es geht so, sonst mal die Diagnose des KoKos posten. Alternativ hilft evtl nochfolgender FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/2927904 EDIT sagt mir grad: Ach ja: der EWF muss deaktiviert sein auf der Microbox, prüf dazu mal die DCOM-Einstellungen (siehe http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16503255) und der Controller muss laufen - aber das haste ja .. |
Zuletzt bearbeitet von: TomDeWou am: 12.11.2008 16:49Have Fun! |
|
Folgen Sie uns auf