21.11.2019 10:16 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Community, gibt es eine Möglichkeit bei ProDiag die einzelnen Kategorien also C1 bis C8 auf Flanken abzufragen? Diese Funktionalität wird benötigt, damit alle Fehler einer Kategorie abgefragt werden können ohne dies für jeden Fall einzeln zu machen. Zum Beispiel wird eine Signallampe gesteuert die nach dem 1. Fehler Quittieren aufhören und erst bei einem kommenden Fehler derselben Kategorie wieder Leuchten soll. Vielen Dank im vorraus! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/21/2019 14:04:12Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf