16.12.2019 15:35 | |
Beigetreten: 24.06.2019 Letzter Bes: 17.12.2019 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, ist der zurvor angegebene MTTFd-Wert für Siemens-Haltebremsen aktuell? Gilt dieser Wert ebenfalls für die "Einbau-Haltebremsen für Motoren SIMOTICS S-1FT7/S-1FK7" https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Products/10036163 ? Im Beitrag mit ID: 109476677, V1.0, 05/2015 ist für die Haltebremse angegeben: B10d = 10.000.000. Ist dieser Wert aktuell bzw. gibt es einen Grund dafür, dass dieser Wert nicht im Motordatenblatt und nicht auf der Website (Link oben) auftaucht? Auf Ihrer website steht "Die Haltebremse ist keine [...] Sicherheitsbremse.". Trotzdem ist sie Teil der im Beitrag (ID: 109476677, V1.0, 05/2015) aufgeführten Sicherheitsfunktion. Ist der Satz unter Artikel 2c der Maschinenrichtlinie "gesondert in Verkehr gebracht wird" Grund dafür, dass es sich laut Definition nicht um ein Sicherheitsbauteil handelt? Danke für Ihre Antwort und viele Grüße Falk ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_8863674 am: 12/16/2019 15:45:16Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_8863674 am: 12/16/2019 15:45:56Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_8863674 am: 12/17/2019 06:52:12Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_8863674 am: 12/17/2019 06:52:50Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/17/2019 09:32:54Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf