02.01.2018 20:41 | |
Beigetreten: 19.03.2017 Letzter Bes: 03.12.2023 Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
danke erstmal für die Zahlreichen Antworten. Sehr aktives Forum hier, muss ich schon sagen ;)..
Sicher kann eine ET200s TCP/IP ja sogar PN, denn im Normalfall wird sie mit einer S7 Steuerung verbunden. Hier mal ein Link zu dem Produkt was ich meine. http://w3.siemens.com/mcms/distributed-io/de/ip20-systeme/et-200sp/Seiten/default2.aspx
|
Folgen Sie uns auf