28.01.2020 15:13 | |
Beigetreten: 15.05.2019 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Benutze Software: TIA Portal V15.1 Update 4 Hallo Forum, ich möchte gerne meine S120 mit Labview ansteuern und hab mich dafür durch die neue Dokumentation (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/99684399/de ) gehangelt, im TIA Portal den PN Driver und Windows Submodul eingefügt, danach die S120 CU310-2PN eingefügt und darin meinen Drehmotor und die Control Unit. Gespeichert und die XML erzeugt. Soweit so gut. Ich scheitere allerdings daran, der SINAMICS den passenden ProfiNet-Namen zuzuweisen. So finde ich im TIA Portal mit Rechtsklick auf die SINAMICS „Gerätename zuweisen“ keinerlei Teilnehmer. Anpingen auf der 192.168.2.19 (soll die IP der CU sein) geht, im STARTER kann ich damit auch online gehen und den Motor drehen lassen. Ein Blick in die Logs der Firewall zeigt da auch keine blockierende Aktivität.
|
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/29/2020 10:17:37Link optimiert. |
|
28.01.2020 18:34 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 22.10.2024 Beiträge: 2198 Bewertung: (328) |
Die Gerätesuche verwendet das "PROFINET IO protocol (DCP/LLDP)". Dieses Protokoll muss für die zu verwendende Netzwerkkarte in den Windows-Einstellungen der Netzwerkkarte aktiviert sein. Wegen der Firewall, schau dir auch mal diesen FAQ an. Im Baum gibt es "Online-Zugänge" (auch ohne ein geladenes Projekt). Öffne deine Netzwerkkarte und aktualisiere die erreichbaren Teilnehmer. Auch mit Starter kannst Du Geräte suchen (Projekt > Erreichbare Teilnehmer) und Gerätenamen zuweisen (gefundenen Teilnehmer mit rechts anklicken und bearbeiten) |
Zuletzt bearbeitet von: miami am: 01/28/2020 18:35:01Zuletzt bearbeitet von: miami am: 01/28/2020 18:35:35 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf