25.02.2020 12:05 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 13.11.2024 Beiträge: 3262 Bewertung: (507) |
Hallo KuL2000, auch bei der SPS ist die Anzahl an Verbindungen beschränkt. Die Anzahl richtet sich nach dem Typ der CPU. Prinzipiell kann auf einem PC die WinAC RTX und eine WinCC Advanced Runtime laufen. Ob der verwendete PC dafür geeignet ist, kann ich Dir ohne Daten nicht sagen. Da WinAC RTX ein Auslaufprodukt ist, würde ich es nicht einsetzen sondern lieber eine S7-1500S. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf