28.11.2008 09:05 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Wie gesagt, die Zykluszeit kannst du bei der 928B über den OB152 lesen, einBS - Zugriff ist nicht erforderlich. Ganz sicher sind die BS der 928 (CPU der 135erSystemfamilie)UNGLEICH die einer 115er CPU. Die BS - Auflistung findest du z.B. in der Programmieranleitung für die 928B. (PA928B.PDF) Anbeiein kleiner Auszug: DateianhangA_KAPITEL_8_aus_PA928B.pdf (188 Downloads) |
28.11.2008 09:26 | |
Beigetreten: 18.12.2006 Letzter Bes: 03.10.2024 Beiträge: 39 Bewertung: (1) |
Hallo den OB152 gibt es ja nur in der 928B, anscheinend nicht für meine CPU's. m.f.g. |
Folgen Sie uns auf