19.07.2019 07:03 | |
Beigetreten: 02.03.2018 Letzter Bes: 29.09.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Ich habe genau dasselbe Problem. Der ASU meldet "Es kann keine Verbindung zum Server hergestellt werden" Beim Klick auf den Link öffnet sich die Seite mit XML Code. Ich nutze TIA V15 auf einer VMWare mit Windows 7 Professional 64Bit. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/19/2019 11:17:18New subject after splitting |
|
19.08.2019 15:34 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo AutoGen_9304193 für die von Ihnen genannte Fehlermeldung gibt es den FAQ: Wie können Sie den ASU für das TIA Portal starten, wenn die Meldung erscheint, dass keine Verbindung zum Server hergestellt werden kann? Für die VMware müssen Sie einige Einstellungen vornehmen, die im nachfolgenden FAQ beschrieben sind: Welche Informationen müssen Sie beachten, wenn Sie STEP 7 (TIA Portal) auf einer virtuellen Maschine installieren? Cicero |
16.03.2020 11:44 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054)
|
hi, schau mal hier: Keine Verbindung zum ServerGrüße, |
FCK WAR! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf