09.03.2018 18:10 | |
Beigetreten: 09.03.2018 Letzter Bes: 19.06.2018 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, ich bräuchte eine Hilfe zur Anbindung einer Elsner Wetterstation an eine S7-1200. Die Anbindung soll über das Communication Board CB 1241 RS485 erfolgen. Dazu habe ich nach einer Anleitung im Netz den Baustein RCV_PTP verwendet der die Daten im DB BufferRec abgelegen soll. Hier kommt auch etwas an, doch leider nicht wie aus dem Datenblatt erwartet vernünftige Werte, sondern eine Art Hieroglyphen. Was kann hier falsch sein? Link:Wetterstation Danke. |
Folgen Sie uns auf