13.04.2020 12:26 | |
Beigetreten: 14.02.2015 Letzter Bes: 20.07.2024 Beiträge: 73 Bewertung: (0) |
Danke für die Idee! Habe ich jetzt so umgesetzt. Ich hatte mit dem Min.-Max. Baustein im Programm noch nicht rumgespielt gehabt. So war er mir auch als Möglichkeit nicht bewusst. Ich habe mal einen Programmauszug gemacht um die Umsetzung zu zeigen. Wieder was gelernt, Danke euch! DateianhangMonats-Tageskette.zip (48 Downloads) |
Folgen Sie uns auf