07.05.2020 16:15 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 3044 Bewertung:
|
Hallo KuL2000, dafür kann die S7-Kommunikation mit der S7-1200 als Client eingesetzt werden. Eine Beschreibung findet sich unter Wie projektieren und programmieren Sie für den Datenaustausch zwischen S7-1200 CPU und S7-300 CPU eine S7-Verbindung und die Funktionsbausteine FB15 "PUT" und FB14 "GET"? Viele Grüße |
12.05.2020 13:27 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 13561 Bewertung:
|
Hallo KuL2000 Hier stehen alle Möglichkeiten: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/78028908 Kapitel 21.4.4 Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf