Industry Online Support
Technical Forum
17.12.2008 09:48 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, Du kannst SmartAccess verwenden oder die Bedienverriegelung selber erstellen. Am einfachsten ist SmartAccess. Vielleicht hilft Dir ja folgender FAQ weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/32967536 Wenn Du das Mobile Panel verwendest, dann ist vielleicht auch folgender FAQ interressant: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/32967530 Bye |
17.12.2008 10:29 | |
Beiträge: 96 Bewertung: (0) |
HI ZAK, danke für deine Antwort. Ich denke, ich werde das ganze über Sm@rtAcces und Sm@rtClient realisieren. Dann muss ich bei dem Mobile Panel nur das Bild von meinem PC skalieren da dieser mit einer Auflösung von 1024*768 läuft und das Panel ja nur mit 800*600. |
Folgen Sie uns auf