27.05.2020 15:04 | |
Beigetreten: 10.06.2016 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 17 Bewertung:
|
Ich auch nicht zufrieden. Ich möchte gerne die Anstehende Alarms Zahl wo anders anzeigen und nicht verschiebbar. Bei jeder Bild meine Anlage abhängig wird das Zahl unterschiedlich. Wie kann ich dies Zahl (Was normale weise in Meldeindikator steht) auslesen mit VBS? Einziger Lösung habe ich über PLC. Die Funktion schreiben die mir dan DBs mit Alarms prüft und anstehende zusammen kalkuliert. Finde aber doppelt gemoppelt wenn HMI schon das Zahl zu Verfügung hat, man muss eigentlich dies nur auslesen können und in Variable abspeichern. Hat jemand Idee? Danke!
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/28/2020 07:49:31Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf