09.06.2020 14:24 | |
Beigetreten: 10.06.2016 Letzter Bes: 06.03.2023 Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, der Fehler konnte übrigens doch noch gefunden werden...zwei Geräte im Netzwerk hatten die gleiche IP. Jetzt habe ich wieder ein Projekt in dem die CPU als I-Device arbeiten soll, diesmal ist das andere Profinet Gerät ein CMCP 1543-1 mit der CPU 1512 von Siemens und kein Fremdgerät. meine Frage ist, ändert sich dadurch für mich irgendetwas an der Programmierung und Konfiguration? Muss ich z.B. die speziellen Siemensbausteine für die Profinetkommuniaktion nutzen oder das Gerät explizit in meiner Hardwarekonfiguration einfügen? LG Mellotune ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/10/2020 07:58:37Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf