27.07.2020 09:36 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1050)
|
hi Eric", das findest du im Handbuch zu TIA:
Das Handbuch findest du hier: SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V16 und SIMATIC WinCC V16Grüße, |
FCK WAR! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.08.2020 13:48 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 2714 Bewertung: (440) |
Hallo Eric, leider lässt sich nur anhand der in der Bausteinschnittstelle vorhandenen Parameter erkennen, ob bei den Schnittstellenparametern "Minimale", "Standard", "Maximale" oder "Anwenderdefinierte" Parameter verwendet werden. Es lassen sich nämlich bei auch Parameter einzeln hinzufügen oder löschen, weshalb auch ein "Anwenderdefinierter" Parametersatz möglich ist. Um festzustellen, welcher Parametersatz in Verwendung ist, sehe ich nur die Möglichkeit, die Parameter mit der Tabelle der Eingangsparameter bzw. Ausgangsparameter zu vergleichen. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf