05.10.2020 10:34 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, Bei mir ist ein ähnliches Problem aufgetreten, der ALM startet bei mir überhaupt nicht mehr mit der Fehlermeldung : The "Automation License Manager Service" has not been started! Please start the Service. Wenn ich Probiere den ALM Service Manuell zu starten bricht er das auch mit einer Fehlermeldung ab. Jemand eine Idee woran das liegen könnte? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/05/2020 13:40:30Neue Überschrift nach Splitten |
|
05.10.2020 10:49 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 03.09.2024 Beiträge: 22352 Bewertung:
|
welche ALM Version ist installiert? Eventuell mal die neueste Version installieren. |
05.10.2020 10:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 33752 Bewertung:
|
Hier kannst du dir die aktuellste Version downloaden: |
Folgen Sie uns auf