12.04.2007 11:16 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Mit welchem Hash verfahren werden die Passwörter der WinCC Benutzer in der Datenbank gespeichert? |
12.04.2007 13:04 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, leider ist diese interne Funktionalität nicht für User offengelegt.... nemo |
01.12.2008 12:19 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung: (102)
|
Hallo Sbrinkmann, wie Nemo schon geschrieben hat sind die Passwörter nicht "abfangbar". Es wäre ja auch eine extreme Sicherheitslücke. MfG Cumu |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
16.01.2009 08:17 | |
Beigetreten: 16.01.2006 Letzter Bes: 02.08.2024 Beiträge: 125 Bewertung: (51) |
Hallo, den Hash kann man zwar nicht direkt auslesen, aber es geht etwas ganz anderes. Mann kann über die ODK-Funktionen eine Anmeldekennung gegen den WinCC UserAdmin auf Gültigkeit checken, indem man auf die Bibiothek usegen.dll von WinCC zugreift. Im Anhang ist ein Beispiel in Excel-VBA (Modul "MCPAut", Prozedur "WinCC_UserTest()"), das prüft, ob der Benutzer "hugo" mit dem Passwort "xxxxxx" gültig ist oder nicht. Mann kann es natürlich auch in C/C++ umschreiben. Ebenso gibt es weitere Funktionen, die z.B. eine Prüfung auf die WinCC-Berechtigungen durchführen. Das VBA-Beispiel funktioniert in dieser einfachen Form nur, wenn es auf dem gleichen Rechner läuft, auf dem auch eine WinCC-Runtime läuft. In der ODK-Hilfe sind die ganzen Funktionen mit C-Beispielen beschrieben. mfg Cookie DateianhangWinCCUser.zip (123 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Cookie am: 16.01.2009 08:18Zuletzt bearbeitet von: Cookie am: 16.01.2009 08:17 |
|
Folgen Sie uns auf