29.09.2020 13:09 | |
Beigetreten: 03.03.2011 Letzter Bes: 25.03.2022 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Hallo, alle Meldungen müssen ausgelöst, eingefrohren und exportiert werden: Spannend wirds, wenn die Meldungen in eine andere Spreche übesetzt werden müssen. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/30/2020 08:21:57Neue Überschrift nach Splitten |
|
22.10.2020 11:51 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo MRThWe, es gibt die Möglichkeit, Textlisten nach TIA Portal zu importieren. Hierzu wird auch das Tool ProDiag angewendet. Ein Beispiel für die Vorgehensweise ist in dem folgenden FAQ beschrieben: Wie können Sie die Meldungen eines Frequenzumrichters in STEP 7 (TIA Portal) einfügen und in ProDiag für die S7-1500 projektieren? Die Meldungen auch in verschiedenen Sprachen zu importieren sollte auch möglich sein. Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf