18.01.2009 16:38 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo zusammen Vieleicht kann mir ja jemand von euch helfen. Habe eine CPU 314 2DP, ein HMI-Panel TP277 6` und eine Profibus Waage von einem Drittanbieter. Mein Problem ist das die Ein-/Ausgangworte von der Waage schon vorgegeben sind und ich nur die Worte PEW 2/3 auf meinem Panel über ein E/A-Feld angezeigt bekomme. Habe das PEW genommen und an ein Move-Baustein geknüpft und von dort über einen DB zum Panel. Wie kann ich jetzt befehle an die Waage geben? Für Sollwert, Grobvorhalt etc.? Im Anhang sind die Ein-/Ausgangsworte vom Hersteller. P.s. Bin noch neu auf dem gebiet und kann nur KOP und FUP Danke für eure Hilfe sinxx DateianhangScannen0002.pdf (97 Downloads) |
19.01.2009 20:29 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Danke Sam Hane Werde es gleich morgen ausprobieren. Istja doch nicht so schwer!?! Geh mal davon aus das es bei den Eingängen denn genau so ist. Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: sinxx am: 19.01.2009 20:32 |
|
19.01.2009 20:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Ja! Aber ich persönlich würde aber alles in eine Bausteinstruktur programmieren und dann alles mit dem SFC 14, 15 schreiben. Dann lässt sich alles viel übersichtlicher Ansprechen und man kann es auch einfacher Ändern. DBName z.B. Waage
Das gleiche mit den Eingängen machen, nur die Struktur heisst dann Status. Und dann kannst du es einfach mit Waage.Steuern.Nullstellen u.s.w. ansprechen. Was sicher Aussagekräftiger ist als ein Ausgangsname. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf