10.11.2020 11:22 | |
Beigetreten: 10.10.2014 Letzter Bes: 26.06.2024 Beiträge: 1725 Bewertung:
|
Hi T_Jan, Du kannst mit einem C-Skript die Berechtigungen für den angemeldet Benutzer abfragen und abhängig davon die Bedienfreigabe setzen Z.B. mit der Funktion PWRTCheckPermission() Siehe SIMATIC WinCC WinCC Engineering V15.1 – Programmierreferenz https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109755216 Mfg schufri |
11.11.2020 10:45 | |
Beigetreten: 10.10.2014 Letzter Bes: 26.06.2024 Beiträge: 1725 Bewertung:
|
Hi T_Jan, Die Funktion PWRTCheckPermission sollte auch auf dem WebClient funktionieren Du kannst nicht einfach den Text aus den Handbuch kopieren Du must da schon was programmieren Z.B. #pragma code ("useadmin.dll") #include "PWRT_api.h" #pragma code() ….. bEnable = PWRTCheckPermission(19, TRUE); ……… Schaue Dir das Beispiel wincc_setxginavalue_c.txt (1 KB) unter folgendem FAQ an Das Beispiel stammt von WinCC V7 kann aber auch mit WinCC Professional verwendet werden Wie können Sie ab WinCC V7.0 SP3 Update 3 und im WinCC (TIA Portal) Tastenkombinationen sperren bzw. freigeben? https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/44027453 Mfg schufri |
Folgen Sie uns auf