07.12.2020 07:14 | |
Beigetreten: 05.07.2013 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 3076 Bewertung: (505) |
What do we need to solve your problem? - Die Informationen brauchen wir im deutschsprachigen Forum auch, um weiterhelfen zu können.Also welches Bediengerät bzw. Runtime? |
Pi is exactly three! |
|
07.12.2020 07:48 | |
Beigetreten: 25.01.2015 Letzter Bes: 23.03.2024 Beiträge: 155 Bewertung: (0) |
Ja natürlich. Tia Basic V13, CPU 1214C, KP300mono Firmware11 Also den Wert aus EA-Feld_1 (Ist Position) mit F2 übernehmen in EA-Feld_2 (SollPosition) |
Folgen Sie uns auf