09.12.2020 12:05 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 26.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Ich verstehe auch nicht immer, warum etwas genau so gemacht worden ist. Siehe Original Modbus-Link Siehe auch Grundlagen Modbus Ich muss mich insoweit revidieren, dass F04 (Function code 4) nicht holding register sondern input register sind, also in der Logo nicht HR sondern IR. Die Register von F04 liegen aber bei 30000+x, Die Register von F03 (Holding register) liegen bei 40000+x. Ich kann von hier aus deine Probleme mit dem Konverter nicht lösen, das must du schon selber machen. Du kommst an das Lesen von Bedienungsanleitungen nicht vorbei. Hast du mittlerweile mit dem Windows Client nach bekannten Werten wie Spannung oder Frequenz gesucht ? Wenn du nachvollziehbar einmal passende Werte hast, sind die anderen Werte nur noch Fleißarbeit. M.f.G. Scorp |
Folgen Sie uns auf