10.12.2020 15:11 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.10.2024 Beiträge: 1921 Bewertung: (136) |
Hallo Schrauber12, das Field PG M6 kann mit der Hardware M2 NVME SSD ausgestattet werden. Es sollte auch nachträglich möglich sein, um z.B. die 512 GB SSD NVME zu konfigurieren. Anbei die Produktinformation. Lieferfreigabe SIMATIC Field PG M6, Edition 2020, mit TIA Portal V16 In dieser Produktinformation können Sie ganz unten ein „Feedback geben“. Da können Sie direkt beim Produktmanagement auch nochmal nachfragen. Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf