12.02.2018 08:08 | |
Beigetreten: 29.10.2015 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 182 Bewertung: (6) |
Nun zum Thema Netzteil und Drossel. Da ich bereits 2 LogoPower 2,5A reduntant und mit Überspannungsschutz ausgelegt habe, würde ich für 4 Taster ein weiteres KNX-Netzteil gerne sparen. Eine einzelne Drossel an 24V DC würde also den Bus versorgen. Die Leitungslängen zu den Tastern sind auch alle unter 10m. Man könnte auch die Logo-Netzteile etwas höher drehen auf 25 oder 26V. Laut KNX Forum wäre das aber absoluter Fusch: https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/21230-logo-power-drossel-statt-knx-netzteil?p=1238841#post1238841 ..weil die U/I Kennlinie nicht stimmt? Sind die da einfach überkritisch? Ich brauche auch keinen Gebäudebus damit zu versorgen, sondern nur die 4 Taster. Außerdem kam dort nochmal die Diskussion auf, dass die LogoPower Netzteile EMV-mäßig Schrott seien, das wurde dort schon öfter behauptet. Ich wüsste nun nicht, warum ich ein Eltako oder ABB Netzteil, oder Meanwell einsetzen sollte. Der Wirkungsgrad der LogoPower 1SH43 mit 88% ist auch nicht schlecht. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 21.06.2018 14:06:47Splitting-Vermerk eingefügt. |
|
Folgen Sie uns auf