17.12.2020 08:08 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 1569 Bewertung: (289) |
Hi Tequila155, auf meinem System funktionierte PLCSIM V5.4 auch mal nicht, unter anderem wurden z.B. auch die LED's für RUN/STOP usw. gar nicht angezeigt. Geholfen hat nur die Deinstallation über die Windows-Systemsteuerung und die anschließende Neuinstallation. Eine Reparaturinstallation die ich zuvor gemacht hatte, brachte keine Abhilfe. Auch war bereits die aktuelle Version installiert. - Deinstallation PLCSIM V5.4 über die Windows-Systemsteuerung - PC Neustart - Neuinstallation PLCSIM V5.4 SP8 Update 1 Trial-Software Download für SIMATIC S7-PLCSIM V5.4 SP8 inklusive UpdatesVielleicht hilft das. Viele Grüße sancruz |
Feedback appreciated, please rate |
|
Folgen Sie uns auf