15.05.2018 22:48 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Ja ich habe mir die Anleitung durchgelesen. Ich habe aus Gewohnheit nicht verstandet das man die Funktionen reinziehen muss :D Ich bin jetzt schon viel weiter gekommen. (Foto im Anhang) Wie kann ich die Problematik mit den Schaltern lösen? Am liebsten wären mir Taster für diese Schaltung. (Java ist keine Option) ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: alex_pazan am: 15.05.2018 22:48:40Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 17.05.2018 07:36:20Neue Überschrift nach Splitten |
|
16.05.2018 11:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 33927 Bewertung: (4217)
|
Ich weiß nicht, was daran nicht zu verstehen ist. DateianhangLWE_Help_de_DE Seite 36.pdf (525 Downloads) |
16.05.2018 18:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 33927 Bewertung: (4217)
|
Ich hänge dir mal meine Web Editor Test-Dateien an. Dann kannst du dir das anschauen. Um einen Impuls zu erzeugen, schickst du vom Webserver ein V-Bit mit einer von dir im Web Editor festgelegten Adresse beim Digitalwert. In der LOGO! liest du dieses V-Bit mittels eines Netzwerkeingangs wieder ein und verwendest es im Programm. Gleichzeitig setzt du V-Bit im Programm mittels eines mit LOW-Signal beschalteten Netzwerkausgang wieder zurück. Schau dir mal sowohl im Web Editor als auch im LOGO!-Programm das V-Bit V0.2 an. DateianhangWeb Editor Test.zip (1090 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 16.05.2018 18:19:34 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich6 Benutzer |
19.01.2021 05:49 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Neue Frage von S52Logo wurde in ein separates Thema mit dem Titel Wie kann man im Web Editor einen Taster erstellen und entprellen in LWE 1.1? gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf