01.02.2021 07:38 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 673 Bewertung:
|
Hi Tobias, verwendest du auch den Baustein ConPerMon? Im Handbuch der APL findest du noch den Hinweis, dass das dynamische deaktivieren der Totzone beim PIDConL bzw. PIDConR nur mit dem Baustein ConPerMon funktioniert, da hier der Ausgang MeanMV des Bausteins ConPerMon zur Auswertung des Mittelwertes herangezogen wird. Leider gibt es diesen Hinweis aber erst im Handbuch für die APL ab der Version V9.0 SP2. Daher hier nochmal der Link auf das aktuelle Handbuch der Advanced Process Library (V9.0 SP3) und dem Kapitel Anwenden der dynamisch aktivierten Totzone während der PV Einschwingzeit. Schöne Grüße |
Folgen Sie uns auf