03.02.2021 06:07 | |
Beigetreten: 22.11.2016 Letzter Bes: 13.06.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Vielen Dank. :) Das war die Lösung. Ich bräuchte für eine neue Maschine als Sprache Rumänisch, leider ist diese in der CPU unter Mehrsprachigkeit / Sprachen des Gerätedisplays... nicht aufgeführt ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/03/2021 10:38:07Neue Überschrift nach Splitten |
|
03.02.2021 06:08 | |
Beigetreten: 22.11.2016 Letzter Bes: 13.06.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Und hier der Screenshot von der Mehrsprachigkeit |
06.02.2021 13:30 | |
Beigetreten: 09.04.2018 Letzter Bes: 01.08.2024 Beiträge: 80 Bewertung: (6) |
Da gibt es eine FAQ dazu. Meldetexte von Systemmeldungen sind dann Englisch Gruß PAC_Man |
Folgen Sie uns auf