26.11.2013 12:36 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (15) |
Hallo Sancho84, nimm doch ein Symbolisches-EA-Feld und binde eine interne INT Variable, sowie eine Textliste mit den Bildnummern und Bildnamen an. An der Variable legst du bei Ereignis "Wertänderung" die Systemfunktion "AktiviereBildMitNummer" an und als Parameter deine Variable. Bei mir gehts ;-) |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf