21.02.2021 12:58 | |
Beigetreten: 31.12.2020 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, wie ihr meinem Profil entnehmen könnt, bin ich ein Neuling. Ich habe ein kleines Projekt erstellt und die Logo per Software bestimmt (7 Eingänge, 4 Ausgänge und ein wenig Kleinkram). Als Mindestvoraussetzung wird eine "0BA2" benötigt. Wenn ich mich auf den einschlägigen Seiten umschaue und ich nach 230V-Varianten filtere, wird mir eine "Siemens LOGO! 230 RCE - 6ED1052-1FB08-0BA1" als Standard vorgeschlagen. Eine Logo mit mehr als 0BA1 finde ich dort gar nicht. Bitte um ein kurzes Feedback - Danke! |
21.02.2021 14:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.10.2024 Beiträge: 33876 Bewertung: (4213)
|
An die alte Regel, dass das rechte Segment der Artikelnummer eine Aussage über die Geräteserie macht. Diese LOGO! ist eine 0BA8-Logo, eine sogenannte LOGO!8.3. Für diese benötigst du auch zwingend die aktuelle Software LSC V8.3. Lieferfreigabe für LOGO! 8.3 |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 02/21/2021 15:34:05Anhang |
|
21.02.2021 18:11 | |
Beigetreten: 31.12.2020 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Dankeschön. Schönes Wochenende! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.02.2021 22:39 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 03.10.2024 Beiträge: 2280 Bewertung: (99) |
... unter LSC 8.3: |
22.02.2021 02:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.10.2024 Beiträge: 33876 Bewertung: (4213)
|
und unter LSC V6.1.12 ... |
24.02.2021 13:47 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Das Bild ist aber die Geräteauswahl und nicht Logo bestimmen. |
24.02.2021 13:53 |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.10.2024 Beiträge: 33876 Bewertung: (4213)
|
Na immerhin war es dir doch einen Beitrag wert ... |
Folgen Sie uns auf