05.03.2021 10:03 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Ich habe eine neue LOGO 8.3 Die Betriebsspannung ist mit AC/DC 24 Volt.Nun möchte ich ein passiver PT 100 direkt anschliessen. Dazu werde ich ein Erweiterungsmodul benötigen. Das LOGO AM2 RTD. Dieses finde ich jedoch nur mit 12/24 VDC. Ich betreibe das Basisgerät mit 24VDC. Kann ich diese beiden Geräte koppeln? Basisgerät 24V AC/DC, Erweiterung 12/24VDC, Betriebsspannung 24VDC. Gruss Martin ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/05/2021 10:07:55Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf