04.03.2021 17:02 | |
Beigetreten: 27.07.2018 Letzter Bes: 25.08.2021 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, mit dem Script schaffe ich es jetzt auch den AuditViewer über die RT zu legen. Vielen Dank Wenn ich dann den AuditTrail aufmachen will, auf dem die RT arbeitet, geht das nicht, weil er von einem anderen Prozess genutzt wird. Wahrscheinlich von der Runtime. Klingt ja auch logisch. Gibt es da einen Trick, um den aktuell genutzten Audittrail zur Ansicht zu öffnen, obwohl er gerade genutzt wird? Gruß Georg ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/05/2021 09:37:31Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf