24.01.2016 14:25 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Danke für deine Antwort. Im Anhang ein Bild der Meldung. Ok, das mit den Modulen sehe ich ein. Wie heißt dann zum Beispiel ein neuen DM für eine 0BA8? |
24.01.2016 14:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2023 Beiträge: 30845 Bewertung:
|
Habe mal ein Bildschirmvideo angefertigt. Meine virtuelle COM-Schnittstelle ist COM4. Dateianhang0BA5_Test.wmv (81 Downloads) |
24.01.2016 14:42 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Danke für die Liste und das Video! Ich mache es genauso wie du in dem Video. Beim Test schlägt bei mir die Fehlermeldung schon auf und beim Übertragen kommt das "Verbindung mit BM wird hergestellt" Fenster. Das läuft dann 2 Sekunden und dann kommt wieder "Kein Zugriff auf IP-Adresse COM 2 möglich". Was für einen Adapter benutzt du? (Marke, und aus welchem Shop) |
24.01.2016 15:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2023 Beiträge: 30845 Bewertung:
|
Ich benutze diesen Adapter: Gekauft hatte ich ihn seiner Zeit bei Amazon. Aber eine andere Frage: Welches Betriebssystem hast? Hast du die Logo!Software als Administrator installiert? Startest du die installierte Software als Admin? |
24.01.2016 15:47 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Mit Admin öffnen hab ich gerade ausprobiert: Änder auch nichts daran. Ich benutze Windows 10, muss aber dazu sagen das ich es auf Windows XP, 7 und 8.1 auch schon probiert habe mit dem Adapter: ohne Erfolg... Diesen hab ich. Meiner hat einen anderen Chipsatz wie deiner. Ich weiß nur nicht ob das eine Rolle spielt... |
24.01.2016 15:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2023 Beiträge: 30845 Bewertung:
|
Die Logo!Soft ist für Windows 10 nicht freigegeben, sollte aber darunter laufen. Wenn ich mich recht erinnere, dann ist der Chipsatz das Entscheidende. Edit: Ich hatte mich damals im www schlaugemacht, welchen USB/RS232-Adapter nehmen sollte. Da hatte ich dann irgendwo gefunden, dass Adapter mit dem Chipsatz FTDI / FT232RL das Richtige sei. Mein Adapter hat bei meinem altem Rechner mit Windows XP funktioniert und bei dem neuem mit Win7 64 Bit funktioniert er auch ohne Probleme. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 24.01.2016 15:59:54 |
|
24.01.2016 16:02 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Ja, genau den habe ich grad in Amazon bestellt. Ist ja der selbe wie deiner mit FTDI Chipsatz. In einer Bewertung darunter hat sogar ein Nutzer geschrieben das er mit der Logo viele Adapter ausprobiert hat nur dieser Chipsatz funktioniert. Ich schick den alten jetzt zurück und probiere es mit dem und schau was raus kommt. Danke für deine Hilfe !! Über das Ergebniss werde ich dir am Dienstag berichten, wenn der Adapter da ist. Schönen Sonntag dir noch :) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf