28.10.2011 19:48 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Habe LSC 7.0. Dort finde ich aber mein Grundmodul Logo 12/24 RC garnicht. |
28.10.2011 19:56 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Wo schaust du denn da nach? "Extra->Geräteauswahl" oder "STRG+H" drücken.... |
28.10.2011 20:11 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Genau so hab ich es gemacht.Dort finde ich aber nicht die modularen Module sondern nur die 0BA6 Standart oder 0BA6 ES.Die haben aber viel mehr Eingänge . |
28.10.2011 20:23 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Halt, die Erweiterungsmodule brauchst du nicht auswählen.... gibt es auch nicht. Es reicht, wenn man das Basismodul ausgewählt hat. Der Rest kommt dann halt durch die Eingänge: I1 - I8 sind die Eingänge am Basismodul. Ab I9 geht es an den Erweiterungsmodul weiter. Schau mal ins Handbuch |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 28.10.2011 20:25 |
|
28.10.2011 20:30 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Ich kann aber nur 8 Analogeingänge auswählen.AI 9 und AI 10 gibt es nicht.Erweiterungsmodul leuchtet grün. |
28.10.2011 20:32 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Gibt ja auch kein AI9 oder 10 ..... die Logo hat im Maximalausbau nur 8 analoge Eingänge. Schau mal ins Handbuch... Kapitel 2.1 .... |
28.10.2011 20:41 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Dann ist mein Modul AI5 und 6? |
Folgen Sie uns auf