18.05.2012 21:39 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, in meiner Antwort vom 01.05.2012 in diesem Thema hatte ich angegeben, dass sich bei Anwendung des Zeichensatzes GBK Dateien mitLSC V6.1.12 erstellt mit LSC V7.0.30 nicht mehr öffnen lassen. Nun das will ich hier nun präzisieren. Auch wenn die Ursache des Fehlverhaltens von LSC V7.0.30 nicht klar ist/wird, hoffe ich doch mal auf die Aufmerksamkeit der Entwickler: Im Dateianhang habe ich mal Schaltungen zusammengestellt, deren Verhalten ich hier Dokumentieren will: a) DEMO_Zirkulationssteuerung_V3 (0BA6).lsc: wurde in LSC V6.1.12 erstellt, lässt sich aber in LSC V7.0.30 NICHT mehr öffnen! b) Den Grund habe ich mit den Blöcken B059 und B060 identifiziert. Dort ist jeweils auf der blauen rechten Textseite in der 4. Zeile für einen Blkock Softwareschalter der Zustand als Variable eingetragen. c) Löscht man diesen Variablenentrag (vgl. Schaltung DEMO_Zirkulationssteuerung_V3b (LSCV7.0.30).lsc) ODER verschiebt diesen Variableneintrag (in beiden Blöcken !) auf die grüne linke Textseite (vgl. Schaltung DEMO_Zirkulationssteuerung_V3b so geht es auch (0BA6).lsc), speichert dann jeweils die Datei mit LSC v6.1.12 ab, dann wird jede dieser so modifizierten versionen auch mit LSC V7.0.30 geöffnet. d) Trägt man mit LSC V7.0.30 den selben Block Softwareschalter auf die blaue rechte Textseite ein und speichert die Datei ab, dann lässt sich diese NICHT mehr mit LSC V7.0.30 öffnen! e) Ähnliches ist der grund dafür, dass sich die mit LSC V6.1.12 erstellte DateiDEMO_Mischersteuerung_V8e (0BA6)_(Forum).lsc ebenfalls nicht in LSC V7.0.30 öffnen läßt. Ändert man den Textblock B048 und löscht auf der blauen rechten Textseite in Zeile 3 den Variableneintrag des Softwareschalters B050, dann lässt sich diese modifizierteSchaltung "DEMO_Mischersteuerung_V8c (0BA6)_(Forum_Test_SW-Schalter).lsc" auch mit LSC V7.0.30 öffnen! Wie die zuvor vorgestellte Schaltung enthalten noch weitere Textblöcke Variableneinträge für Softwareschalter. Allerdings wurden diese in den Schaltungen "DEMO_Zirkulationssteuerung_V3b___" alle korrekt verarbeitet (=beibehalten). Dies ist aber bei der Schaltung "DateiDEMO_Mischersteuerung_V8e (0BA6)_(Forum).lsc" leider nicht der Fall. Einige werden ganz gelöscht und andere durch Zeichen ersetzt. In einigen fällen können wieder die korrekten Variableneinträge mit LSC V7.030 hergestellt werden. Bei einigen allerdings gelingt dieses nicht und es werden nach dem Schließen des Eigenschaftenfensters und erneutem Öffnen wieder nur Textzeichen anstelle der Variablen (Zustand) angezeigt.... f) Allerdings zeigen die TEST-Dateien "TEST_Fehler_beiLSC_V7_0_30 (Datei_a).lsc" und "TEST_Fehler_beiLSC_V7_0_30 (Datei_a).lsc" (wie ja auch einige Textblöcke in den o. g. Dateien), dass hier (keine von mir erkennbare) Systematik vorliegt... Experimentiert mal mit den Dateien - mal sehen was ihr noch so herausfindet..... MfG Betel DateianhangLOGO!Soft Comfort V7_0_30 SW-Schalter_in_Textbox.zip (150 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf