19.12.2016 13:16 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 31.01.2023 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Das Problem ist das das Sensorausgangssignal beim Anschluss an die Logo zu schwingen beginnt (auf dem Oszi zu sehen)! Abhlife soll hier ein Kondensator 1µFin Reihe mit 68Ohm zwischen Signal und GND (direkt am Sensor) schaffen. Siehe: http://heliosoph.mit-links.info/connecting-an-arduino-with-a-lm35-temperature-sensor-special-issues/ Ich hoffe das Problem so zu lösen! Danke und schöne Weinachten |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf