09.04.2018 10:25 | |
Beigetreten: 20.01.2017 Letzter Bes: 08.02.2022 Beiträge: 30 Bewertung:
|
Hallo zusammen! Im Anhang befindet sich das Programm einer Logo 0BA8 RC230V, welche ich für die Markisensteuerung auf meiner Terrasse nutze. Ich habe hier die Cursortasten am Gerät mit eingebunden um nicht noch zusätzlich Taster montieren zu müssen. Mein Problem: Als ich das Programm hochgeladen und getestet habe (letzten Herbst), hat das mit den Cursortasten (ESC+Taste) funktioniert. Jetzt funktioniert die Ansteuerung des Programms nur noch über die Netzwerkeingänge... Auch ein erneutes Hochladen des Programms hat daran nichts geändert :( Ich wüsste auch nicht, dass ich im Nachhinein noch etwas am Programm verändert hätte... Dateianhanglogoterrasse_3.lsc.zip (60 Downloads) |
10.04.2018 08:42 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hi, mach mal an der LOGO! 8 die Spannung AUS und wieder EIN. Funktionieren dann die Tasten wieder wie gehabt? Wenn ja, dann hast du wahrscheinlich LOGO! 8 FS04 oder FS05. Bei denen solltest du das Firmware Update machen. Firmware-Update LOGO! 8 FS04/FS05 Hoffe das hilft dir. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10.04.2018 10:52:12Link optimiert. |
|
10.04.2018 09:58 | |
Beigetreten: 20.01.2017 Letzter Bes: 08.02.2022 Beiträge: 30 Bewertung:
|
Hallo und DANKE! Jupp, mein Problem gehört definitiv in die Schublade Somit denke ich, dass es das FW-Update bringen wird. |
Folgen Sie uns auf