24.04.2012 11:41 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Bemühe mal Google mit"Messwandler" oder "Signalwandler". |
24.04.2012 17:49 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo GOPL, du bist sicher nicht wirklich zufrieden mit den vorhergehenden Antworten - oder? Deine Anfrage läßt allerdings vermuten, dass du den Spannungsverlauf (oder was sonst?) messen und auswerten (Anzeigen) willst. Doch welche Frequenz hat das 100VAC-Signal - die typischen 50/60 Hz?
Basismodul: periodische Signalabtastung alle 300 ms (ca. 3,3 Hz) Zusatzmodul AM2: periodische Signalabtastung alle 50 ms (20 Hz) MfG |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
24.04.2012 18:35 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo 190B, das Problem ist, dass gerade der Anfragende sich m. E. noch keine ausreichenden Gedanken zur Aufgabenstellung gebacht hat - zumindest hat er keine Angaben gemacht, die uns eine präzise und passende Antwort erlauben. Und ich vermute, dass eure Messwandler nicht an eine LOGO! angeschlossen sind, es sei denn diese geben ein aufbereitetes StatusSignal? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf