09.06.2020 13:49 | |
Beigetreten: 10.06.2016 Letzter Bes: 19.05.2022 Beiträge: 31 Bewertung:
|
Hallo zusammen, für eine S7 1200 1214 CPU und ein KPT 400 Basic Panel soll es einen VPN Fernzugriff geben. Kenne mich da jetzt nicht so aus und habe das Forum durchsucht. Damit ich dann über TiaPortal v13 auf die Hardware zugreifen und Updates ausführen/Online beobachten kann müssen folgende Ports freigeschaltet sein: 102, 2308, 5001 und 5002. ist das so richtig oder fehlt noch einer ? Über eine Antwort würde ich mich freuen. LG Mellotune ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/09/2020 14:06:11Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf