28.03.2016 04:39 | |
Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Hallo, es geht konkret um dieses Projekt: https://support.industry.siemens.com/tf/ww/de/posts/stufenweises-aufheizen-mit-analogwerten/113198/?page=0&pageSize=10 Das Projekt lag 1,5 Jahre auf Eis, nun ist es wieder aktuell und soll umgesetzt werden. Ich habe das Programm vom User 190B aus dem vorletztem Posting aus o.g. Thread verwendet (oder siehe Anhang), als Hardware sind eine 0BA6 (12/24V) und das Analogausgangsmodul AM2 AQ verbaut. Wenn ich es auf der Logo beobachte, dann sehe ich das der Baustein B0036 (Analog-Mux) den Wert 1000 ausgibt, daran angeschlossen ist der Ausgang AQ1. Hier sollten ja nun 10V messbar sein, aber mein Meßgerät sagt 0V. Habe ich das Analogmodul womöglich falsch angeschlossen...? Von oben einmal 24V auf L+ und M, unten sollte ich doch dann an V1+ und M1 die Ausgangsspannung messen können... Im Handbuch wird immer wieder erwähnt das zwischen V1+ und M1 ein Widerstand von 5K sein soll, kann ich die Spannung etwa erst messen wenn ich einen Widerstand dazwischen gesetzt habe...? Wäre super wenn ihr mir helfen könntet! Vielen Dank und schöne Rest-Ostern, Micha DateianhangOfensteuerung (ab 0BA5)_V2.zip (114 Downloads) |
31.03.2016 19:03 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 31.10.2024 Beiträge: 320 Bewertung: (7) |
Hallo Ich korrigiere mich es heisst V1+ und M1 für 0-10V Hagarten |
02.04.2016 20:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.11.2024 Beiträge: 34135 Bewertung: (4254) |
Bei der LSC V7 gab es noch eine 0BA6 mit ES5. Vielleicht ist es diese? |
Folgen Sie uns auf