14.01.2018 17:40 | |
Beigetreten: 26.06.2015 Letzter Bes: 14.01.2018 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Ich habe genau dasselbe Problem und bin etwas ratlos... Die Win AC 2010 4.6 lief eigentlich problemlos. Letztes Wochenende hat der Win7 PC dann das automatische Sicherheitsupdate durchgeführt, danach fehlte die Verbindung zur CPU. Also alles deinstalliert und von vorn begonnen. Aber jedesmal möchte er neu starten ohne Ergebnis. Immer wieder die Meldung mit dem Neustart. Das Setup habe ich immer als Administrator gestartet. In der Registry ist auch kein Eitrag zum Löschen vorhanden, wie in einem anderen Thread geschrieben. Hat jemand von Euch evtl noch einen Hinweis wie ich das Problem lösen kann? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 1/15/2018 1:39:21 PMNew subject after splitting |
|
Folgen Sie uns auf